This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:无法使用 USB2ANY 通过 FPD-LINK 读取953 I2C 寄存器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/949724/ds90ub954-q1-not-able-to-read-953-i2c-registers-over-fpd-link-using-usb2any

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件:ALPUSB2ANY

您好!

我设计了2个使用 DS90UB953和954芯片的 PCB、该系列通过同轴电缆供电。 我可以看到、由于 LOCK 引脚为高电平、所以连接了2个芯片。当使用带有 ALP 软件最新版本的 USB2ANY 模块时、我可以看到953通过 I2C 地址0x30连接到端口0。 我可以成功读取954的寄存器、但无法从"Remote Registers"选项卡获取任何数据。 我尝试使用954上的不同寄存器设置、但迄今为止没有成功。 您能否为我提供954的寄存器设置、以便我使用 USB2ANY 读取953的寄存器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivar、

    能否在寄存器0x4C 中选择 RX 端口、然后在寄存器0x5C 中设置串行器别名? 尝试使用您设置的别名地址与串行器通信。

    最棒的

    Jiashow