Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A, TCA6416A, TCA9548A
主题中讨论的其他器件:TCA6408A、 TCA9548A
您好!
我遇到与"user4646208"相同的问题:TCA6416A 和 TCA6408A 器件没有 ACK (SDA 在 ACK 时钟脉冲上为高电平)。
两个器件都连接到 TCA9548A I2C 开关、并且开关的端口引脚(I2C 扩展器的 SCL 和 SDA 引脚)处于激活状态并发送正确的写入序列。 连接到同一开关的第三个 I2C 器件(硅器件的 Si7021温度计)以相同的方式进行访问、并在 SDA 线上提供有效确认(ACK 低电平)。
下面是 I2C 扩展器的原理图。 电源电压经过验证、芯片已正确焊接。 如果需要、我可以提供 O 示波器图片、但这些图片与他的帖子中提供的"user4646208"基本相同。
谢谢、
Tony