This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:DS90UB960连接多个 DS90UB953

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/944296/ds90ub960-q1-ds90ub960-connect-more-than-one-ds90ub953

器件型号:DS90UB960-Q1

我  将  两  个 DS90UB953连接  到  DS90UB960  芯           片,每个953都连接了一个传感器输出,即 YUV 数据。

我 在    /dev/video0上找到了来自两个传感器的数据,视频  是重叠的,  如何设置   为不同 的视频 X  ?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否重新映射了虚拟通道? 可在寄存器0x72中配置虚拟通道。 有关更多信息、请查看数据表。

    最棒的

    Jiashow