This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E:断电期间的现象

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/949661/am26lv32e-phenomenon-during-power-off

器件型号:AM26LV32E

各位专家、您好!

我想再次确认一个问题,即以下主题。
https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/933450

 AM26LV32EIPW 将接受输入信号、即使器件未通电、也不会出现异常行为。 (数据表规定输入引脚(A/B)的绝对最大额定值为+/-14V)。 我的理解是否正确?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fujiwar-san、

    我想确保我理解您的问题。 很明显、该器件需要电源才能作为接收器正常运行-特别是电源电压 VCC 介于3V 和3.6V 之间

    您提到的问题是有关器件未通电时所经历的泄漏电流的讨论。 器件的高阻抗应限制未上电时的回流电流、如果这是需要考虑的问题。

    [引用用户="Yasushi Fujiwar"]

    数据表规定输入引脚(A/B)的绝对最大额定值为+/-14V[/QUERQ]

     ±14V 特性表明、当输入 A/B 处于此范围内时、即使 VCC = 0、器件也不会损坏。

    我是否正确理解了您的问题?

    最棒的

    Danny