This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418E:我们能否将所有未使用的 COL & amp;ROW 引脚连在一起、并且只使用一个上拉电阻(10Kohm)连接到 VCC?

Guru**** 2754445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/944174/tca8418e-can-we-tie-all-unused-col-row-pin-together-and-use-only-one-pull-up-10kohm-to-vcc

器件型号:TCA8418E

大家好、

对于 TCA8418EYFPR,我想问,数据表中指定了未使用的 COL 和 ROW 引脚应与带有上拉 电阻器的 VCC 相连。

但是,我的问题是,如果我们有多个 COL,行引脚未使用, 我们是否可以将所有未使用 的 COL 和行引脚绑定在一起,并且只使用一个上拉(10Kohm)到 VCC? 对此是否有任何担忧?

请提供建议帮助,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果其中一个引脚主动驱动为低电平、则所有连接的输入引脚读数均为低电平。 但是、只有当您将这些行或列配置为已启用时、才会发生这种情况。

    使用正确配置的器件、未使用的引脚可以共用一个上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、

    如果未使用的引脚被配置为键盘矩阵的一部分、那么您将用垃圾数据填充/溢出 FIFO、因为行会每2个选通信号周期看到 COol 变为低电平。

    如果未使用的列/行被设置为输入、则这是可以的。 这一切取决于您如何配置器件。

    -Bobby