This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10031:TLK10031 LVCMOS I/O 类型

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK10031
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/949022/tlk10031-tlk10031-lvcmos-i-o-types

器件型号:TLK10031

在 TLK10031引脚说明表(表4-1)的 I/O 类型列中、大多数或所有 LVCMOS 输出被描述为"25 Ω 驱动器"、"40 Ω 驱动器"等  这是指在保持 VOH 和 VOH 电压规格的同时可以驱动的电阻负载吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相关:"这是否指在保持 VOH 和 VOL 电压规格的同时可以驱动的电阻负载?"

    • 是的、没错

    此致、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rodrigo!