This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261-Q1:TUSB9261-Q1

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/944407/tusb9261-q1-tusb9261-q1

器件型号:TUSB9261-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB9261

我们将 TUSB9261 IC 集成到基于 Linux OS 的新项目中。 我们希望通过 Linux 操作系统烧录连接到 TUSB9261的 SPI 闪存 IC。 我们的 Linux 操作系统基于 Yocto。 我们希望有用于烧录闪存的源代码、以便我们可以将其直接集成到我们的操作系统中。 可用的实用程序适用于 Windows 应用程序。 我们的 TUSB9261将连接到 PCB 上的微处理器。 我们希望获得支持以简化刷写过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、尼利马、

    我可以提供一个基于 Linux 的闪存源代码、但对此支持非常有限。  

    请接受我朋友的请求、以便我可以通过 E2E DM 向您发送软件。 完成后、请在您的原始主题上发帖。