Other Parts Discussed in Thread: TLK10031, TLK10232
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLK10031 主题中讨论的其他器件: TLK10232
对于"通用输入"、TLK10031数据表列出了单个引脚名称"GPI0"、但列出了3个引脚编号(L8、J4、J10)。 另一方面、引脚排列矩阵列出了三个唯一的引脚名称:GPI0、GPI1和 GPI2。 问题:
- 这三个引脚是否在内部连接到同一芯片信号? 或者、这三个引脚是否分配给了它们在芯片上的自身信号?
- 数据表显示、该信号应通过电阻器接地。 每个引脚是否应通过其自己的电阻器接地?
- TLK10232双路 KR PHY 的数据表、根据我的理解、该数据表使用与 TLK10031相同的裸片、规定应放入挂钩以将 GPI 引脚连接到 VDDO。 这是否也适用于 TLK10031?