This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:USB/SATA 桥接器复位后似乎无法启动。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/944440/tusb9261-usb-sata-bridge-out-of-reset-and-it-doesn-t-appear-to-be-booting

器件型号:TUSB9261

我将 USB/SATA 桥接器从复位状态中退出,但它似乎没有启动。 我恰好在引导闪存上看到三个 SPI 传输(我已对其进行编程)、但没有进一步的活动。  

我正在使用 TUSB9261PVP 为处理器提供一些大容量存储扩展

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    您使用的是 SPI 闪存? 是否使用 TUSB9261闪存刻录机对闪存进行了编程? 您的 SPI 闪存是否满足以下要求?

    SPI 闪存要求:
    ~引导加载程序使用18.75MHz 的固定频率。
    ~闪存必须使用一个8位字大小和一个24位地址长度。
    ~程序指令必须允许在一个操作中写入256字节。
    ~编程前、整个芯片由引导加载程序擦除。
    ~建议最小闪存大小为512kB (64k x 8)。