This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750EVM 9V 问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, TPS25750, TPS25750EVM, TPS51225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/944373/tps25750-tps25750evm-9v-problem

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他部件:TPS55288、、 、TPS51225

您好!

在我们的 TPS25750EVM 上、我们也会看到"TPS25750:TPS25750EVM 的18W 异常电源"主题中所述的9V 问题。 有没有关于这个问题的新的调查结果? 我们希望将 TPS55288降压/升压转换器用作可调源、并担心会出现同样的问题。

顺便说一下、我们在15V 电压下遇到了相同的问题、但只有几次。 对于20V、我们从未见过这个问题。  

在发生错误时、您是否认识到 PP5V 和 PPHV 同时连接到 VBUS? 可以看到 P5V 上的电压在上升(从5V 到更高的电压)、这似乎会关闭 TPS51225 3.3V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    此故障案例没有新的发现、是已知的故障。 这不是 EVM 的最终版本。 EVM 的最终版本将不使用 DCDC、而是 TPS25750通过 I2C 控制的电池充电器。 由于我们正在更改 TPS25750EVM 的架构、不再出现您所描述的问题、因此我们没有投入资源来确定您突出显示的故障。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    这意味着 TPS25750不能用于高压电源! 作为一种权变措施、您要将评估板更改为5V 拉电流和高压灌电流、但如果客户想要高压电源、该怎么办? 我们将始终在不断变化的电压上具有某种压摆率。 我们需要有关电压转换必须如何的信息。

    或者、我们是否可以采用另一种方法:如前所述、我们希望将 TPS55288用作降压/升压转换器、当然、它还提供5V 电压。 因此、在我看来、我们根本不需要 PP5V 至 VBUS 开关、因为我也可以在 PPHV 上提供5V 电压。 在 PP5V 时、我将连接一个低电流5V 电源(用于 CC 引脚、VCON)。 有了这个解决方案、我们会非常高兴。 这是可行的吗?

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Michael Koelbl">这意味 着 TPS25750 不能用于高压电源! 作为一种权变措施、您要将评估板更改为5V 拉电流和高压灌电流、但如果客户想要高压电源、该怎么办? 我们将始终在不断变化的电压上具有某种压摆率。 我们需要有关电压转换的信息。[/quot]

    这不正确。 TPS25750能够提供高电压合同、您可以使用20V 电源合同进行验证。 我所说的是、在该 EVM 的最终版本中、它将使用电池充电器而不是直流/直流转换器。 EVM 仍将提供20V 拉电流、20V 灌电流功能、因为 TPS25750能够同时用作高压拉电流和灌电流。  

    [引述 USER="Michael Koelbl">我们之前提到过、我们希望将 TPS55288 用作降压/升压转换器、当然、它还提供5V 电压。 因此、在我看来、我们根本不需要 PP5V 至 VBUS 开关、因为我也可以在 PPHV 上提供5V 电压。 在 PP5V 时、我将连接一个低电流5V 电源(用于 CC 引脚、VCON)。 有了这个解决方案、我们会非常高兴。 这是可行的吗?

    否、因为 TPS25750在5V 合同中始终使用 PP5V 至 VBUS 电源路径。