This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:GRSTz 引脚电容

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/949519/tusb8041-grstz-pin-capacitance

器件型号:TUSB8041

我有一位客户在其设计之一中考虑使用 TUSB8041。 他们想知道 GRSTz 引脚电容是多少、以帮助决定外部电容的值(如 DS 中的图11、他们计划 让 MCU/处理器控制引脚、而只需将其连接到 RC 时间常数的电容器)

此外、我能否获得连接到 VDD33的内部 GRSTz 上拉电阻器的值?

谢谢、 此致。

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    上拉电阻器的最大值为250uA (~13.2K)、标称值为150uA (22K)。  最佳外部电容器值将根据系统中的电源斜升时序而变化。  如果他们不确定斜坡时序、2uF 应为典型用例提供裕度。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!  

    感谢您提供信息。 您能告诉我引脚电容...吗? (我假设是 pF 范围、但只想为客户确认)

    此致、

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、引脚电容在 pF 范围内、不会对 GRSTz 时序产生明显影响。  如果客户使用无源复位电路、请确保1.1V 在3.3V 斜坡之前斜升或非常接近3.3V 斜坡。  由于内部上拉电阻连接到3.3V、如果3.3V 在1.1V 之前斜升、则在器件完全通电之前启用上拉电阻、从而防止适当的复位。

    此致、

    JMMN