This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC176A:端子 A 和 B 的输入阻抗

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/944224/sn65lbc176a-input-impedance-of-terminal-a-and-b

器件型号:SN65LBC176A

大家好、

您是否有关于端子 A 和 B 输入阻抗的信息?

谢谢。

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    您能否分享您计划如何使用阻抗信息? 其中一名团队成员将在短期内帮助跟进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    正如 Ravi 提到的、您对器件的状态感兴趣吗? 对于正常运行、可通过 II (总线输入电流)规格(约为12kOhm)来评估阻抗。

    此致、

    Hao