This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:重定时器是否支持两个摄像头器件?

Guru**** 2805925 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/943963/sn75dphy440ss-does-the-retimer-can-support-two-camera-devices

器件型号:SN75DPHY440SS

大家好、  

我只想确认一个 SN75DPHY440SS 是否可以支持两个器件。 例如、客户有两个摄像头、每个摄像头都有 CLKx1和数据 x1。 它们中的两个可以连接到一个重定时器吗? 我认为我们不能支持这种应用、而只想确保。 但斯克!

此致、

Leroy Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leroy

    不能、我们无法支持这种类型的应用。 他们能否使用多路复用器在两个摄像头之间切换、然后转至 DPHY440?

    谢谢

    David