This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF386:18位 LVDS 到并行位映射?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/947120/ds90cf386-18-bit-lvds-to-parallel-bit-mapping

器件型号:DS90CF386

您好!

DS90CF386MTD/NOPB 是否支持18位 LVDS? 随附的原理图显示了我目前如何将其连接到24位 RGB 显示屏。

您能评论一下、并告诉我这是否可以接受?

e2e.ti.com/.../6232.Schematic-Prints.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    对于18bpp、通常使用 RIN3+/-格式上的 LSB、并且 RIN3+/-保持断开状态。 因此、我建议重新调整您的连接、使 RGB 映射与数据表的表2相匹配。 数据表的第24页也对此进行了说明以供参考  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    这解决了我的问题、非常感谢!