This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:USB 至 TTL 转换器

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/948339/tusb3410-usb-to-ttl-converter

器件型号:TUSB3410

你(们)好

我们有这样的 USB 到 TTL 转换器吗?  

x86平台 (Win10)  -->  [USB 转 TTL 转换器]-->     STM32F429 3.3V TTL 端口

要求:

  1. 支持 x86 Win10驱动程序
  2. 1M 字节数据速率

TUSB3410似乎是一种选择、但串行端口数据模式显示该器件仅支持232、485和 IrDA。  

此外、如果此功能需要两个 IC、建议使用哪些器件?

如果您有任何疑问、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stone:

    遗憾的是、我们没有 RS232转 TTL 转换器 IC。  此外、TUSB3410的最大波特率 为921.6kbps。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Malik

    TUSB3410能否支持 x86 Win10驱动程序?

    根据我的理解、为了实现这个功能、应该有2个芯片:USB 到 RS232 + 232到 TTL、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stone:

    TUSB3410具有 适用于 x86 Win10的 Windows 驱动程序。

    正确的方法是、次级 232到 TTL 转换器是必需的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Malik

    客户在其项目中使用 FT232H 和 CP2102作为 USB 转 UART 功能、您能帮助检查我的理解是否正确吗?

    • 两个器件都无法直接实现 USB 到 TTL、因此需要外部 TTL 转换器。
    • TUSB3410可以替代 CP2102。

    此外、我们是否有器件可替代 FT232H? FT232H 是 USB 转高速 UART 器件。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stone:

    您是正确的、两个器件都无法达到标准 TTL 电压信令。 TUSB3410可以替代 CP2102、但我们没有 FT232H 的替代产品。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malik

    感谢您的支持。