This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:信号电气测试的 PRBS7模式

Guru**** 2766445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/944448/sn65dsi86-prbs7-pattern-for-signal-electrical-testing

器件型号:SN65DSI86

尊敬的团队:

运行 DP 测试时,我的客户看到警告消息“信号似乎不是 PRBS 7模式”。

我们是否只需要在 0x96h 寄存器中将 ML_TX_MODE 配置为 PRBS7?  

请提供建议。 谢谢你。

此致、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim

    正确、您应该将0x05写入寄存器0x96 (ML_TX_MODE)以启用 PRBS7。

    谢谢

    David