This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD06:SN65HVD06与正常 RS485之间有何差异

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD06, THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/943972/sn65hvd06-what-is-the-difference-between-sn65hvd06-and-normal-rs485

器件型号:SN65HVD06
主题中讨论的其他器件: THVD1450

大家好、

 SN65HVD06数据表将其描述为“高输出 RS-485收发器”,高输出意味着什么?

 差分输出电压吗?

 如果是、"高输出 RS-485 "是否适用于某些特殊应用、而不是正常 RS485?  THVD1540等常规 RS485的 VOD 最小值为1.5V、典型值为3.5V、而 SN65HVD06的 VOD 最小值为2V。  

此致、

Xing  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、SNx5HVD0x 被设计成通过总线发送一个更高的电流:1.5V/54 Ω≈28mA、2.5V/54 Ω ≈46mA。 电流越高、终端电阻器上的差分电压就越高。

    数据表显示:

    它们专为平衡数据传输而设计、可与符合 ANSI TIA/EIA-485-A 和 ISO 8482E 标准的器件进行互操作。 该驱动器旨在提供大于这些标准所需的差分输出电压、以增加噪声容限。

    例如、如果有噪声引起−30mA 的电流、则标准发送器的信号可能会翻转、但对于 SN65HVD06、剩余电流仍为16mA、这足以让接收器检测原始信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    谢谢。

    我的客户要求更换 SN65HVD06的低成本新器件、您有什么建议吗?

    如果高输出电压是他们关心的规格。

    Xing  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就我所见、HVD06已经是最便宜的替代产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens!

    Xing、

    THVD1450为备选器件(但与 HVD06相比、VOD 更低)