This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A:TS3USB221A:对于具有3.3Vcc 的 ND+和 N- USB 端口、大约1.8V

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/944249/ts3usb221a-ts3usb221a-about-1-8v-for-nd-and-nd--usb-port-with-3-3vcc

器件型号:TS3USB221A

当       使用 Vcc=3.3V 时、我想仔细检查是否可以在 TS3USB221A 的 ND+和 N- USB 端口上使用1.8V 电平。

BR、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它应该在1.8V 电压下工作