This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811EVM:RGMII 至 MDI 的发送延迟时序

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/945797/dp83tc811evm-transmit-latency-timing-for-rgmii-to-mdi

器件型号:DP83TC811EVM
主题中讨论的其他器件:DP83TC811R-Q1

从 DP83TC811R-Q1的数据表中可以看到 MDI 到 RGMII 的接收延迟时序的最小值和最大值。  

但只有 RGMII 至 MDI 的发送延迟计时的最小值可用、没有发送延迟计时的最大值。  

请告知没有最大值的原因 发送延迟时序的值、或者数据表中缺少输出。

谢谢、

HS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HS、

    这是尚未确定特征的信息。 如何使用此信息?

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhil:

    感谢您的支持。

    我们以链结构连接器件。 发送延迟时序的最大值至关重要、因此我们可能会遇到最坏的延迟时序情况。  

    请解释 为什么 MDI 到 RGMII 的接收延迟时序具有最小值和最大值。 但是、RGSMII 到 MDI 的发送延迟时序只有最小值、但没有最大值。

    谢谢、此致、

    许成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hui、

    感谢您的耐心等待。 我们将研究测试数据、并将在星期四之前提供更新。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hui、

    感谢您的耐心等待。 您可以预期最大延迟约为393ns。 请注意、这不是一个保证特性、但已在工作台上观察到。  

    谢谢、

    Nikhil