This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离式 RS485的最低功耗

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/942822/the-lowest-power-consumption-of-isolated-rs485

主题中讨论的其他器件:ISO1412

您能不能推荐  具有全双工操作的隔离式 RS485芯片的最低功耗,而不必考虑其他参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISO1412具有最低的空闲电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suyi:

    感谢您在 E2E 上发布问题。

    正如 Clemens 所指出的、ISO1412是 TI 功耗最低的隔离式全双工 RS-485收发器。 为了实现最低功耗、您可以使用1.8V 电源轨为 VCC1供电、使用3.3V 电源轨为 VCC2供电。

    此致、

    Dushmantha