This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15EA101:共模抑制比

Guru**** 2696775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/949482/ds15ea101-common-mode-rejection-ratio

器件型号:DS15EA101

大家好、


你好。


如果电路配置如 图3所示、则共模抑制比是多少。 100Ω 差分电缆的电缆扩展器芯片组连接图?


此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    这种共模抑制在很大程度上取决于75/100欧姆外部端接中的不匹配。 阻抗端接不匹配是决定 CMRR 的主要因素。 请注意、终止中的这种不匹配未进行特性描述。

    此致、Nasser