This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:输入抗尖峰脉冲滤波器

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/949249/tca9517-input-deglitch-filter

器件型号:TCA9517

大家好、团队、

TCA9517是否具有可忽略尖峰噪声的输入抗尖峰脉冲滤波器?

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinya、

    TCA9517没有此功能。 您可以在此处找到器件的开关特性:

    参数 tPLZ 在上升沿、参数 tPZL 在下降沿。

    此外、请注意、该器件具有用于 I2C 总线的漏极开路输出、因此无法驱动高电平。 如果器件的一侧/总线上出现通常会导致故障的信号中断或干扰、您可以合理地预计这也会出现在器件的另一侧。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya、

    I2C 规范要求 I2C 从设备包含一个50ns 解格滤波器、而不需要 I2C 中继器/缓冲器包含一个滤波器。  

    通常、您不会在中继器上看到抗尖峰脉冲滤波器、因为这会影响传播延迟。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的合理解释、Danny 和 Bobby。

    此致、
    S.Sawamoto