This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126EVM:HD3SS6126EVM 的通道和板级配置文件

Guru**** 2925400 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS6126EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/941253/hd3ss6126evm-sch-and-board-files-for-hd3ss6126evm

器件型号:HD3SS6126EVM

您好!

是否有人可以向我发送 HD3SS6126EVM 的 sch 和板级配置文件?

谢谢你。

此致、

DL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以从 以下链接下载 EVM 文件

    www.ti.com/.../HD3SS6126EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大脑、

    我尝试了指向文件的链接。 它不起作用、人们锁定了所有路径。

    您可以通过电子邮件将文件发送给我吗? 谢谢。

    此致、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔纳森:

      很抱歉,请接受我的友谊请求,我将通过 provate 消息发送。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、由于某种原因无法将文件发送到私人邮件、您是否可以将电子邮件地址发送到私人邮件?