This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:数据包是否由于 PHY 器件而出现问题?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/946914/dp83848i-does-the-data-packets-issue-due-to-phy-device

器件型号:DP83848I

各位专家:

我的客户正在使用我们的 PHY 器件 DP83848I。 他们报告了数据包丢失问题。 基本上、以太网在大多数时间都能正常工作、而在某些时间、尤其是在系统刚启动时、其系统报告了一些数据包丢失。 我要求工程师读取 DP83848的 PHY 状态寄存器(PHYSTS)寄存器0x10h、他们发现 bit11 (错误载波检测)和 bit13 (接收错误)始终读为"0"。 如果这意味着以太网的物理层没有问题? 问题的可能原因是什么?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您是否能够提供原理图?

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    谢谢!

    我已通过电子邮件将原理图发送给您。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    我已通过电子邮件将客户的 DP83848原理图发送给您。 您是否收到了我的电子邮件?

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您提供原理图。 我将在本周的星期四之前回顾并提供反馈。 我将通过电子邮件回复。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我已通过电子邮件查看并提供反馈、并将关闭此主题。 如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    谢谢、

    Nikhil