This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:与时间同步相关的 DP83867应用

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83640, DP83630, DP83867CR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/943475/dp83867cr-dp83867-application-related-with-time-synchronization

器件型号:DP83867CR
主题中讨论的其他器件:DP83640DP83630

您好!

我对 DP83867有疑问,需要您的帮助,谢谢。

我计划将 DP83867用于 PTP 主应用。

为了提高精度、我应该向 GPIO1或 GPIO2引脚提供每秒脉冲(PPS)信号吗?  

它是否接受 PPS 信号并提高准确度?

它是否适用于1步和2步时钟更新?

谢谢、

查尔斯·A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    DP83867CR 不提供硬件时间戳。 GPIO 将无法接受 PPS 信号。 或者、您可能需要使用 DP83640或 DP83630来实现硬件时间戳功能。

    DP83867CR 提供帧起始检测。 请查看 数据表中的第8.3.2.1节 SFD 延迟变化和确定性。  

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    感谢您的快速回复。  

    您已建议使用10/100Mbps phy 芯片。 但我们正在寻找具有 PTP 硬件时间戳功能的10/100/1000Mbps。  

    谢谢、

    查尔斯。 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我们目前没有带硬件时间戳的千兆 PHY。  

    谢谢、

    Nikhil