This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168E-SEP:Inst-002测试

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/939992/sn65c1168e-sep-inst-002-testing

器件型号:SN65C1168E-SEP

大家好、

你好。

我们有一位客户希望在轨道飞行单元上使用 SN65C1168EMPWSEP。 它显然是为航天飞行而设计的、但他没有看到 INST-002测试、也没有看到 MIL-PRF-38534规定的 QML 信息。 TI 是否提供此 IC 的屏蔽版本?

如果不是、是否有一个与此器件类似且 符合 INST-002和 QML 标准的替代器件?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    是否有与此相关的更新?

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    很抱歉、我上周回复了您。 我们仍在研究这些信息。 我将尽快向您更新。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hao!

    请在获得信息后通知我。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FWiw、我来问这个问题。

    我们还需要有关零件结构中使用的材料的信息、以验证商用/EDU 芯片的释气属性、以及我们在飞行侧的文书工作。

    到目前为止、我与您的技术支持团队的电子邮件对话明显没有帮助、包括向我发送一份材料列表、说明材料未知。

    如果您想让我们飞这个芯片、并且您很清楚、我们需要这些信息来实现这一目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Art 和 Brian、

    它看起来 MIL-PRF-38534是一个针对多芯片模块(MCM)的技术规格、此技术规格不适用于 SN65C1168EMPWSEP (单芯片)。  

     

    EEE-INST-002是 NASA 制定用于 NASA GSFC 航天飞行项目的 EEE 部件选择、筛选、鉴定和降额基线标准的标准。  我认为 SN65C1168EMPWSEP 也没有对此进行过测试。  

     

    我仍在搜索适合您需求的器件。 我将在更新时提供有关材料的信息。

     

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。 我了解到、SN65C1168EMPWSEP 经过了 TI 定义的流程和鉴定测试。 请参阅 SN65C1168E-SEP 可靠性报告

    有关航天 EP 的更多信息、请参阅

    增强型航天塑料为设计人员提供了适用于新兴近地轨道商业应用的新解决方案

    借助增强型航天塑料产品降低 NewSpace 的风险

    目前,航天 EP 产品都属于 TI 的定义流程。   废气测试仅对航天 EP 产品进行。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    Hao