Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO, DP83TD510E-EVM, DP83TD510E
主题中讨论的其他器件:USB-2-MDIO、
使用台式电源为 DP83TD510E-EVM 供电有助于使电路板连接到 USB-2-MDIO 软件。 我认为我正在正确使用 USB-2-MDIO 工具、并将之前提供的 (自动协商初始化和 Force_1Vpp_Master_Init.txt)脚本写入一个板的 PHY 0、并将(自动协商初始化和 Force_1Vpp_Slave_Init.txt) 脚本写入另一个板的 PHY 0。 我确保在每种情况下"扩展寄存器访问设置为"否"。 每个电路板都与 Raspberry Pis 建立了链路、并连接到其 RJ45端口、但电路板不会通过我在它们之间连接的单对进行相互连接。 您能建议我可能缺少的一些步骤、以便我可以通过单对使两个板相互连接吗? 如果有用、我将尝试包括电路板和设置的照片。