This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C385A:关于工作电压

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/949334/ds90c385a-about-operating-voltage

器件型号:DS90C385A

DS90C385AMTX/NOPB 数据表上的工作电压 Vcc 为 Min3.0V。 即使该 Vcc 降低至大约2.0V、电压也由 VOD 输出、偏移值为1.25V。 在后一级的 SVGA-LCD 显示屏上出现显示噪音问题,我们正在测试是否通过降低连接的3.3V 出现此问题。 IC 的驱动电压也会下降、但由于 VOD 信号是输出的、因此无论 Vcc 电压如何、我都想检查 VOD 是否是输出的、因此我进行了查询。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了确保 DS90C385AMTX 正常运行、请遵循所有建议的运行条件。 我们无法保证器件在 VCC 电压低于3.0V 时能够正常运行

    此致、

    Michael W.