This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:DS90UB948-Q1和 DS15BR401

Guru**** 2967660 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15BR401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/939851/ds90ub948-q1-ds90ub948-q1-and-ds15br401

器件型号:DS90UB948-Q1
主题中讨论的其他器件:DS15BR401

你好。 我有一个基于 DS90UB948和 DS90UB947芯片以及 DS15BR401缓冲器的中继器板。 电路板应在2个显示屏上显示图像、并在中继器模式下连接到下一个电路板。
显示屏 G286HAN01.0具有2个 LVDS 接口。 其中每个 LVDS 对都使用50欧姆电阻器进行端接。 (不是100欧姆)。


我将使用 DS15BR401缓冲器、它在输出中具有100欧姆电阻器。 连接显示屏后、总电阻变为33欧姆。


显示屏可以很好地显示信息、但我怀疑 LVDS 线路端接的正确性。 在示波器上、缓冲器输出端的 LVDS 信号会像波形那样变化。 缓冲器输入端的信号是干净的。 可能是我错误地端接了 LVDS 或选择了缓冲器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vlad、

    它看起来不像图片中的任何一张。 您能否重新发布这些内容?

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对地面进行的第一次测量、然后使用差分探头、信号变为正常。

    上传包含照片的存档。

    我会重新提出以下问题。
    DS15BR401是否可用于驱动50 Ω 负载?

    e2e.ti.com/.../repeater.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vlad、

    您能否为我提供您的设置的方框图? 使用缓冲器将消除反向通道信号特性。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../block_5F00_diagram.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vlad、

    如果我错了、请纠正我的问题。 根据您的图、似乎会有947到948、在缓冲器之后、您还可以尝试将947连接到948。 让我更仔细地调查一下、我将与您再次联系。 我看到的唯一问题是、在布局中、您会遇到一个问题、将所有 OLDI 信号扇出到全部三个缓冲器。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板应在两个显示屏上显示图片、并使用947将图片传输到下一个电路板。

    948的信号在一个点端接,然后同时到达三个位置:2个连接器通过缓冲器,947个连接器通过缓冲器。

    输出947可以连接到下一个948板的输入端。

    我发布了印刷电路板的屏幕截图和注释。

    e2e.ti.com/.../pcb_5F00_screen.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vlad、

    感谢您提供附件文件。 我将回顾 PCB。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vlad、

    我根据快照图片查看了您的布局。 这是我的建议。

    1. 您有差分信号过孔。 您可能需要为返回路径放置差分接地过孔。 这将防止任何阻抗不匹配。
    2. 您有许多过孔扇出到不同的缓冲器。 您是否计划进行背钻以避免复发?
    3. 大多数差分对信号太近、您可能会遇到串话问题。
    4. OLDI 布线的输出看起来非常高。 我建议将信号走线放置在元件另一侧的内层与最近的层之间、以防止噪声耦合到信号中。 您应该利用这一优势、尤其是缓冲器上有过孔。
    5. OLDI 输出的 P 和 N 两端有电阻器。 为了保持100Ω Ω 阻抗、请确保您在下一层有抗焊盘。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vlad、

    如果您有其他问题、请告诉我。

    Aaron