This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15EA101:FPGA 的使用记录

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15EA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/942906/ds15ea101-usage-record-with-fpga

器件型号:DS15EA101

大家好、

此设备是否已与英特尔的"Cyclone V GX"配合使用?

我想知道、Rx 端口可与1.5V-PCML 搭配使用、而不会出现任何问题。

您是否在 TI 实验室对其进行过评估?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenji-San、

    输入或 RX 侧不能与以1.5V 电源为基准的 PCML 一起使用。 该器件的输入共模电压约为1.9V、通常用于交流耦合环境。 当由 PCML 接口驱动时、请通过交流耦合隔离此器件上的共模电压。 此外、这一点尚未在 TI 实验室中得到验证。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    感谢您的回答。

    1.5V-PCML 是 FPGA 侧的 Rx 设置。

    即使在这种情况下也需要交流耦合吗?

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenji-San、

    是首选交流耦合:

    1)。 对于交流耦合、我们无需担心 DS15EA101和 FPGA 之间的电源定序。

    2)。 对于交流耦合、我们无需担心共模基准之间的不匹配。 这种不匹配会导致 较差的回波损耗、从而导致信号质量下降。

    此致、Nasser