This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:SATA 合规性测试工具

Guru**** 2780225 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/942717/tusb9261-sata-compliance-test-tool

器件型号:TUSB9261

你(们)好  

我想检查 SATA Gen1和 Gen2信号完整性、您是否有任何工具或文档来展示如何使 TUSB9261进入合规性模式?

此致、

诺曼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Norman、

    请接受我的朋友请求、以便我可以通过 E2E DM 向您发送文档。 完成后、请在您的原始主题上发帖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您提供本文档、我能够执行合规性测试。

    但由于眼图振幅不足、我的单个位模式(LPB)测试项目失败、是否有任何寄存器或补偿电阻器可以更改 SATA 驱动强度?

    此致、

    诺曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Norman、

    遗憾的是、SATA TX 性能是固定的、没有可用的寄存器来帮助提高性能。 您似乎需要在设计中实现转接驱动器。 您在状态端的电路板走线长度是多少? 我还可以尝试查看布局、看看是否可以进行任何改进。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    SATA 电路板走线约为1500mil、不是很长、但在 SATA 走线中间有一个高速快速开关(QSW)、会导致信号衰减一点。 我们尝试跳过 QSW 并获得通过结果。

    我们计划重新旋转以优化尽可能短的电路板走线、预计短走线可能会覆盖 QSW 导致的衰减。

    您能告诉我 TUSB9261演示板的 SATA 布线长度吗?

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Norman、

    TUSB9261演示板 SATA 走线长度为~450mil。