This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9546A:等效高压

Guru**** 2925720 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/949414/tca9546a-high-voltage-equivalent

器件型号:TCA9546A
主题中讨论的其他器件:P82B715

TiTeam、您好!

您能否建议输入总线电压范围为20V 或不是最大7V 的至少20V 的等效器件?

或者、您是否具有该器件的扩展规格?

此致、

塞韦林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Severin、您好!

    由于20V 远远超出标准 I2C 通信的指定电压范围、因此我们不提供任何与这些范围兼容的 I2C 开关。 P82B715是一款总线扩展器、此扩展器提供高达12V 的兼容性、但是这是为了总线扩展的更特殊用途。  

    您计划将20V I2C 开关用于什么用途? 您要切换20V I2C 信号还是要使用 I2C 命令控制20V 线路? 可以通过将标准 I2C 开关与外部电压转换结合使用来实现此类功能。  

    此致、
    Eric Schott