This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:多点连接和点对点电源(PoDL)

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/949178/dp83td510e-multi-drop-connection-and-point-to-point-power-podl

器件型号:DP83TD510E

大家好

如果我们问 DP83TD510E、您会介意吗?
我们的问题可能是10Base-T1L 和10Base-TIS 之间的区别、如果您掌握了一些知识、您能否与我们分享?


DP83TD510E 仅 具有10Base-T1L 规范、Rihgt?
因此、不能使用多点连接。
我们的认可是否正确?


DP83TD510E 是否使用点对点电源的功能?


此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroktaka、您好!

    问题1回答正确。 根据我们的数据表、DP83TD510符合10BASE-T1L 标准。  

    Q2如果按点对点功率、您是指 PoDL? 那么、是的、它也应该能够支持这一点。  

    谢谢、

    Cecilia