This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:注意功耗

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1450, SN65HVD72, THVD1500, THVD1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/943693/thvd1450-take-care-the-power-consumption

器件型号:THVD1450
主题中讨论的其他器件: SN65HVD72THVD1500THVD1410

你(们)好,先生

MAX3471
从3.6V 电压中仅消耗1.6μA μ A (典型值)的电源电流
接收器和驱动器被禁用的情况下为电源供电。

TI 是否具有相同的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THVD1450必须能够以50Mbps 的速率接收数据、MAX3471的速率为0.064Mbps。

    THVD1500 (0.5Mbps、µA µA)的电流为275 μ A、SN65HVD72 (0.25Mbps、3.3V)、600 μ A。

    数据表值可能不准确、因为它们显示了该系列中速度最快的器件的功耗(THVD1410可能要好得多)。 µA、在任何情况下、都没有 TI 器件使用速度更低的收发器将电源电流降至1.6 μ A。