This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MIPI CSI 到 USB IC

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1146, TUSB1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/949410/mipi-csi-to-usb-ic

主题中讨论的其他器件:TUSB1146TUSB1310

大家好、

你好、  

我们收到了客户的查询  、客户在寻找一款串行并行 USB IC、该 IC 可将 OV5640等摄像头模块的串行视频转换为可在 Linux 系统上使用的 USB 输出(2.0或3.0)。 该标准称为 MIPI CS、本质上是 MIPI CSI 转 USB IC。

您有这样的 DSP IC 吗?

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅纳德

    遗憾的是、我们没有单芯片 CSI 到 USB 解决方案可用。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    感谢您的回答。  

    我知道我们没有单芯片解决方案。 即使不使用单芯片、我们也能为此提供其他解决方案吗? 客户表示可以、即使不是单芯片也可以。 他们想知道我们是否可以为他们提供解决方案

    感谢您的参与、并期待您的善意回应。

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅纳德

    您可以使用 FPGA 将 CSI 转换为 DisplayPort (DP)、HDMI 或其他格式。 如果您希望通过 USB Type-C 发送 DP/HDMI 视频数据、则可以将 TUSB1146视为 DP over Type-C 交替模式解决方案。  

    如果您考虑将视频数据作为 USB 流量的一部分发送、则需要 FPGA 内部的 USB 主机控制器将视频数据封装为 USB 数据包格式。 您还需要一个连接到 FPGA 的外部 USB PHY (TUSB1310)。

    谢谢

    David