This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:TCAN4550的 MRAM

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/942877/tcan4550-mram-of-tcan4550

器件型号:TCAN4550

大家好、

客户希望确认 、在 TCAN4550中使用的 MRAM 中的 M 是否表示磁阻、因为它在数据表中用作消息 RAM。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    问得好!  不可以、"M"代表"消息"、而不是磁阻。  我当然理解这种混淆、但 RAM 存储器是易失的、并与电荷元件一起存储。  

    因此、MRAM 表示 TCAN4550上下文中的消息随机存取存储器。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    感谢您的澄清。 我已提交文档反馈、将器件中使用的特定类型的 RAM 包含在下一修订版数据表中、以避免对其他客户的进一步影响。

    谢谢、

    Danilo