This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:Vref1和 Vref2要求

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/943623/pca9306-vref1-and-vref2-requirement

器件型号:PCA9306

大家好、团队、

根据我的理解、Vref2必须大于 PCA9306中的 Vref1、如下数据表说明所示。

另一方面、我发现 在下面的螺纹上"使用相同电压的1侧和2侧是可以的"。
我很困惑、这是正确的。 在同一电压轨之间使用 PCA9306是否有任何特定的方法? (例如、Vref1=Vref2=3.3V)

e2e.ti.com/.../3230095

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya、

    PCA9306可用作单通道开关(在该开关中、您可以让 Vref1=Vref2)、也可以将其配置为电平转换器(在这种情况下、您需要 Vref2>Vref1乘以0.6V)。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bobby、

    请允许我确认另外一件事。
    PCA9306没有电容负载隔离功能、因此我们建议使用 TCAxx 作为缓冲用例的中继器。
    正确吗?

    此致、
    S.Sawamoto