This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB936-Q1:锁定问题

Guru**** 2594590 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB936-Q1, DS90UB933-Q1, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/941450/ds90ub936-q1-lock-issue

器件型号:DS90UB936-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB933-Q1ALP

您好!

尽管 DS90UB933-Q1板和 DS90UB936-Q1板之间的电缆连接非常完美、但我想问您锁定是否失败并处于低电平的问题。 下面附加的文件是936解串器的寄存器转储。 之前通过 TI e2e 论坛完成了原理图审阅。 请告诉我如何解决。

e2e.ti.com/.../DS90UB936_2D00_Q1_5F00_regdump.txt

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeffery、  

    对于寄存器转储、我需要时间来查看这一点。 我将在星期五之前作出答复。


    谢谢、  
    Sally  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sally、

    感谢您的支持。 我将等待您的响应。 如果您需要其他信息、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、  

    我想问几个问题。 933上的 PCLK 是什么? 此外、如果 PCLK 由成像仪供电还是由外部供电? 在 RAW 12模式下、只有当与具有活动 PCLK 的 SER 建立链路时、LOCK 才为高电平。  

    此外、您能否尝试在 ALP 上运行映射?  

    谢谢、  
    Sally  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sally、

    感谢您的支持。 正在检查 PCLK 频率和933的基准时钟源。 我会尽快通知您。 此外、我的客户没有检查 ALP 的利润分析。 因此、我建议他们检查裕度分析。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sally、

    我获得 了有关 PCLK 频率和933基准时钟源的信息。 933上的 PCLK 为49.5MHz、由外部 XTAL 供电。 此外、正如我告诉过您的、我建议他们检查利润分析。 但由于 DVRS 系统的接口连接复杂、因此很难检查裕度分析。 请告诉我您的解决方案。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、  

    您能不能尝试更努力地推动地图的运行? 我知道在电路板上焊接 I2C 线路可能很复杂、但这将有助于我们诊断链路。  

    谢谢、  

    Sally

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sally、

    我完全理解裕度分析将帮助我们检查链接。 因此、我的客户正在尝试在他们的板上运行地图。 您是否查看过936的寄存器转储? 是否有任何问题可以纠正这种情况? 请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、  

    电缆故障似乎是开路/短路、因为在936的 RX 输入端未检测到链路时钟(0x4E =0x02)。 您可以检查系统的硬件吗?  

    谢谢、  
    Sally

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sally、

    我的客户已经检查了硬件连接。 系统没有硬件问题、如电缆故障、开路/短路。 我想知道、当 I2C 总线由于 事务的无效终止而挂起时、可能会发生此锁定失败问题。 有可能吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、  

    寄存器转储指示存在故障-可能短路或开路、因此应再次进行检查。 您是否使用 PoC 为 SER 供电? 如果是、您能否断开连接并分别为 SER 和 DES 供电? I2C 故障不应影响锁定。  

    谢谢、  

    Sally   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sally、

    是的、它们使用 PoC 为 SER 供电。 但很难单独为两者供电、因为它们的 DVRS 已应用于车内系统。 让我与我的客户核实一下。

    此致、