This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:您能检查一下我的想法吗?

Guru**** 2834955 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/948913/sn65dsi83-could-you-check-my-thoughts

器件型号:SN65DSI83
主题中讨论的其他器件:DSI 调谐器、

尊敬的 I.K.
我重新审议了。
您能否检查所附文件(1)至(4)?
我的问题是(1)、(2)、(3)和(4)。
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai、

    我不理解问题(1)。 如果 LVDS 面板所需的时钟频率为148.5MHz、则源的 DSI CLK 将需要为445.5MHz。 如果所需时钟为150MHz、则 DSI CLK 需要为450MHz。

    (2)您在这里没有提出问题。 但是、该工具的这一部分仅供参考、因为它不会更改任何寄存器。 您在这里输入的内容并不重要

    (3)、(4)如果您指定的 LVDS CLK 为150MHz、则 REFCLK 也需要为150MHz

    此外、DSI 调谐器的一些窗口看起来会被切断。 您是否可以改用这个:

    e2e.ti.com/.../7077.DSI-Tuner-2.1.zip

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.

    感谢你的答复。

    我有了更好的理解。

    关于 REF CLK @H2Pin、

    I 输入 A 占空比50% CLK。

    SN65DSI83是否可接受?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没关系。 您还应确保它符合开关特性表中列出的规格。

    此致、

    I.K.