This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:LP 模式

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/949171/sn65dsi83-lp-mode

器件型号:SN65DSI83
尊敬的 I.K.
感谢您的回答。
我对数据表的7.4.6 DSI 视频传输规格部分有疑问。
它显示"突发模式支持时间压缩像素流数据包、这些数据包会为每个扫描线留出额外的时间、以实现节能 LP 模式。"
这推测 htotal 将发生变化。
◆问题
hpsw、hbp、hactive 或 hfp 值中是否有包括 LP 模式时间的值?
或者是否可以将 LP 模式时间与 hpw、hbp、hactive、hfp 分开设置?
我有很多问题要问。
请尽快回答此问题。
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai、

    LP 模式将是消隐计时的一部分、因此您不应将其与 htotal 分开设置。

    此致、

    I.K.