This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC175:需要最小输入电阻值的详细信息

Guru**** 2828045 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LBC175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/948138/sn65lbc175-need-details-of-minimum-input-resistance-value

器件型号:SN65LBC175

您好!

您能否提供器件 SN65LBC175最小输入电阻值的详细信息? 我无法在数据表中找到该值。 我需要低估前一部分的负载效应。  

谢谢你

此致、

Bhargav Prethi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhargav、

    这是一个较旧的器件、我们当前团队中没有任何成员用于开发和发布此器件(已有27年历史!)。 我们将更深入地研究您关于最小电阻的问题、但在短期内、我希望我可以帮助您满足应用需求。

    如果您正在寻找每个节点上的输入电流负载(包括最坏情况/最大值)、则此信息应该会有所帮助:

    对于器件输入节点的电压-电流特性(即电导特性或反向电阻)、您可以使用此图:

    对于输入引脚的等效参考原理图、包括相关的阻抗、这将有所帮助:

    请告诉我这些信息是否能帮助您满足您的需求。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhargav、

    我已与其他团队成员进一步交谈、并确认总线输入电流应满足您确定总线负载的需求。 最大值将用作最坏情况(即最小电阻)。

    请告诉我是否可以提供进一步的帮助。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    感谢您提供信息。 您能告诉我该器件是否处于"活动"状态吗?还请告诉我该器件的成熟度等级吗?  

    是否建议用于新设计的器件? 请建议。  

    谢谢你

    此致、

    Bhargav Prethi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhargav、

    我很抱歉,上周五和本周末我不在看望家人。

    问得好。 零件仍处于激活状态。 此器件的所有 PN 仍可在 TI.com 上订购、并且尚未为此器件启动 NRND/EOL 流程。

    最棒的

    Danny