This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:原理图审阅

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/943504/tusb8044a-schematic-review

器件型号:TUSB8044A

你(们)好    

请查看  随附 的原理图 、 并告知 我 您 的反馈  

我 有一个疑问、如果   我们在     USB 超高速 布线上误使用了多个电容器、wille2e.ti.com/.../ancs_5F00_sgat_5F00_501_2D00_1_2D00_01380_5F00_a0_2D00_21.pdf 会发生什么情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    • 我不建议在 PWRCTL/BATEN1上安装下拉电阻器、如果不使用的话、只需将其保持断开状态。
    • 未使用的端口也应保持未连接状态。
    • GRSTz 上有一个内部上拉电阻器、因此如果他们安装了一个外部上拉电阻器、我希望有一个有源复位被驱动到集线器以确保一个足够长的复位脉冲。
    • 是否已永久启用使用 TUSB8044A 的告示板功能的客户?
    • 我在 DFP 端口上看不到大容量电容。  我希望至少能看到10uF 或高达150uF 的电容来处理浪涌电流。
    • SS 线路上的串联交流电容器仍将满足 USB 3.x 规范。  通常、我们建议 TX 线路上的电容为100nF、RX 线路上的电容为330nF (可选)。
    • 我们不建议在不使用集线器时将其保持在复位状态。
    • USB_VBUS 是一个检测输入、只有在连接了活动主机时才应为高电平。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 JMMN  

    感谢  您的回复

    客户不需要  广告牌 功能  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让客户在不需要广告牌功能的情况下使用 TSUB8043A。  此处描述的集线器部件之间的差异:

    此致、

    JMMN