This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:用于差分 I2C 通信的 AECQ100器件?

Guru**** 2933290 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/943316/p82b96-aecq100-device-for-differential-i2c-communication

器件型号:P82B96

大家好、

我阅读了使用 P82B96的应用手册 TIDA060013。 我们的客户希望通过长差分电缆使用此类 I2C 通信、但该器件是非汽车器件。

是否有用于与差分电缆进行 I2C 通信的 AECQ100器件?

此致、

西村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishimura、

    遗憾的是、我们目前没有通过自动认证的 I2C 转差分解决方案。

    我之前已经和我们的营销团队谈论过这一点、因为我们一直在关注这方面的需求。 如果您愿意、可以将预期的数量和客户名称发送给 duynguyen@ti.com、以便我跟踪机会规模。 如果我们有足够强大的业务案例、我们可能能够在未来启动涉及此类器件的项目。

    谢谢、

    -Bobby