This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:TUSB8042A 使能序列

Guru**** 2939080 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/947867/tusb8042a-tusb8042a-enable-sequence

器件型号:TUSB8042A

您好专家

目前、我的客户在 Windows 平板电脑中使用 TUSB8042A、并且在客户的特定场景中出现启用问题。

在下载模式下、它们需要仅使用 VDD1.1和 VDD3.3启用 TUSB8042A、但在获取 VBUS_IN 之前不会加电。

 是否有任何方法在 VBUS_IN 之前使用唯一的 VDD1.1和 VDD3.3启用器件?

请查看、让我获取您对此的建议。

谢谢、致以诚挚的问候

Yun 比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Billy、

    仅当 USB 主机已准备好与 TUSB8042A 进行通信时、才应将 USB_VBUS 置为高电平、而不是以前的 USB 主机。 VDD1.1或 VDD3.3可使用电阻分压器和下拉电容器(直接连接到 USB_VBUS)的组合来确保 USB_VBUS 在 USB 主机准备好进行通信后生效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Malik

    感谢您的评论。

    在不使用 USB_VBUS 的映像下载过程中、QCOM 平台会发生此问题。

    如果不使用 USB_VBUS 移除电阻分压器并下拉电容器、则似乎可以正常工作。  

    除了确保 USB_VBUS 有效外、是否可以移除分压电阻器和下拉电容器而不会出现任何问题?

    请查看、让我获取您对此的建议。

    谢谢、致以诚挚的问候

    Yun 比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Malik

    谢谢、让我再补充一些关于这些问题的问题。

    问题1. 参考设计

    您能否回顾一下 AP 和 TUSB8042A 的 USB3.2第1代(附件中的 Q1)之间的连接是否正确?  

    这是 TUSB8042A 的 USB_SSTX_UP 到 AP 的 USB_SSRXP_AP 的连接

    Q2是否可能显示50Ohm 项。 TUSB8042A 何时没有电源?

    这是因为带有 PA USB_SSTXP 信号的 AP TX 传输到 USB3.2第1代合规性模式已连接到集线器的 SSTXP_UP

    Q2中的附件中提供了示波器截图和连接。

    请查看、让我获取您对此的建议。

    谢谢  

    余中

    e2e.ti.com/.../TUSB8042-Questions.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Malik

    谢谢、让我再补充一些关于这些问题的问题。

    问题1. 参考设计

    您能否回顾一下 AP 和 TUSB8042A 的 USB3.2第1代(附件中的 Q1)之间的连接是否正确?  

    这是 TUSB8042A 的 USB_SSTX_UP 到 AP 的 USB_SSRXP_AP 的连接

    Q2是否可能显示50Ohm 项。 TUSB8042A 何时没有电源?

    这是因为带有 PA USB_SSTXP 信号的 AP TX 传输到 USB3.2第1代合规性模式已连接到集线器的 SSTXP_UP

    Q2中的附件中提供了示波器截图和连接。

    请查看、让我获取您对此的建议。

    谢谢  

    余中

    e2e.ti.com/.../8726.TUSB8042-Questions.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Billy、

    TUSB8042A 无法在 USB_VBUS 变为高电平时连接到 AP。 是否对该引脚进行了控制? 加电时是否有 USB_VBUS 和电压轨的波形?

    我怀疑 AP 终端保持开启状态、合规模式实际上来自 TUSB8042A。 这是 USB 集线器的上行端口的标准操作、USB 集线器上行端口在端接没有来自 USB 主机的 LFPS 时自动输出顺从模式。

    附件的 SSTX 和 SSRX 连接正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Malik

    感谢您的反馈。

    主要问题不是让 USB_VBUS 用于映像下载操作、而是需要为 TUSB8042A 加电。

    没有 USB_VBUS、是否有任何上电方式?

    您的意思是、即使 Q2中先前附加的图像中没有 VDD1.1和3.3与 VBUS 搭配使用、它也可以使用输出顺从模式?

    请查看、并让我获取您对上述内容的建议。

    感谢你的帮助。

    谢谢、致以诚挚的问候

    Yun 比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Billy、

    TUSB8042A 可被加电(GRSTZ、3.3V 电源轨、1.1V 电源轨变为高电平)但是 USB_VBUS 对于连接上行端口是必需的。  

    我误解了你的问题。 如果 TUSB8042A 未通电、接收器端接将关闭。