This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS4EVM:查找有关测试设置的更多信息

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/943574/sn65lvds4evm-looking-for-more-information-on-test-setup

器件型号:SN65LVDS4EVM

我需要测量评估模块的传播延迟、我想知道 TI 用于测量延迟的测试设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我们没有针对 EVM 传播延迟的特定测试设置。 如果要测量 EVM 本身的传播延迟、可以探测 J1/J3和 J2上的连接器。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我想知道测试组是在零量程设置上使用高速示波器还是频谱分析仪来测量这些延时时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    您可以使用高速示波器进行测量。

    此致、

    I.K.