This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:抖动容差测试、仅在短通道时发生错误、在长通道中通过

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/948110/tusb8041-jitter-tolerance-test-error-occurs-only-for-short-channel-pass-in-long-channel

器件型号:TUSB8041

您好!

我的客户 已使用 TUSB8041进行了抖动容限测试。

测量点位于一个上游流端口和四个下游端口。

对于短通道、它们在 所有端口上都观察到位错误或链路错误、但在长通道中没有观察到错误。

 这似乎是接收信号的强大均衡。

您是否看到过这种问题?

请给出建议。

此致、

猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katsu、

    这通常可以通过降低测试期间 BERT 提供的均衡来解决。 请告诉我这是否有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik-San、

    让我确认您的意见。

    更改 TUSB8041配置是否会导致"降低均衡"?

    另一方面、您能否告诉我如何"降低均衡"?

    此致、

    猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsu-San、您好!

    我指的是 BERT 而非 TUSB8041的均衡设置。 将通过测试软件完成 BERT 的"降低均衡"。