This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8575C:PCF8575C 闩锁问题

Guru**** 2952800 points

Other Parts Discussed in Thread: PCF8575, PCF8575C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/948668/pcf8575c-pcf8575c-latch-issue

器件型号:PCF8575C
主题中讨论的其他器件:PCF8575、

大家好、

在其中一个设计中、客户希望 将引脚7状态永久保持为高电平、因此他们正在使用 I2C 写入寄存器。 但是、看不到处于高电平的状态、而是瞬时处于高电平并变为低电平的脉冲。  

器件应锁定状态、但未发生。  

请提供输入以解决此问题。  

此致、Shinu Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinu、

    很高兴听到您的声音。 在您的应用中、您将需要一个用于输出的推挽架构。 为此、我建议切换到 PCF8575、而不是 PCF8575C。 这应该可以解决问题(并降低成本)。

    下面是进一步的说明:

    在 PCF8575C 的方框图(当前在原理图中)上、我们可以看到它仅使用开漏输出。

    这就是您的客户只看到临时高电平的原因。

    相反、PCF8575使用推挽架构。

    这应允许将线路驱动为高电平并保持该状态。

    我的建议是将 PCF8575C 替换为 PCF8575! )

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Danny。