This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:在 DP 应用中使用 HD3SS3212

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212, HD3SS212, HD3SS213, TS3DV642, TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/948436/hd3ss3212-use-hd3ss3212-in-dp-application

器件型号:HD3SS3212
Thread 中讨论的其他器件: HD3SS212HD3SS213TS3DV642TMUXHS4212

各位专家、您好!

我的客户希望 在其 DP 应用中使用 HD3SS3212。 我可以知道它是否可以使用吗? 我检查了带宽是否可以使用、但不确定 在 DP 应用中使用 HD3SS3212是否有任何限制。 请帮我们办理双倍入住手续、非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以在 BU 的回复后向您发送原理图。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么不使用 HD3SS213、214、215或 TS3DV642? HD3SS212没有足够的引脚来处理主 DP 链路和边带信号的切换。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    明白了、感谢您的帮助! 我将允许客户使用 HD3SS213。 他们将考虑 HD3SS3212、因为它已经在其组件池中。 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    根据与客户核实的结果、他们在本案例中有几个问题、如下所示。 他们的原理图将发送到您的电子邮件。 请问他们是否可以在 DP 应用中使用 HD3SS3212? 非常感谢!!

    • HD3SS3212也位于同一电路板中、他们希望整合器件型号。
    • 它们仅需要 DP 2通道开关、HD3SS213具有4通道、不会使用2通道。
    • 此多路复用器用于 DP 转 VGA 桥接器、最大速度仅达到 HBR (2.7Gbps)。
    • HD3SS213采用 BGA 封装、与 QFN 相比、布局很困难

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 eDP 应用中使用 HD3SS3212时没有遇到问题、但我建议他们使用最新器件 TMUXHS4212进行设计。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的检查!  

    此致、

    Ann Lien