This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:我们是否可以有器件套件来替代 MAX3051ESA+?

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230, SN65HVD234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/943256/sn65hvd230-may-we-have-part-suit-to-replace-max3051esa

器件型号:SN65HVD230
主题中讨论的其他器件: SN65HVD234

你(们)好,先生  

我们是否可以拥有替代 MAX3051ESA+的器件套件?  

我找到 了 SN65HVD230、但引脚5的功能不同。

                                  令人很烦

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN65HVD234的 EN 引脚位于引脚5上、与 MAX3051ESA+器件上的 SHDN 具有基本相同的功能。 两者都将收发器置于极低功耗状态、仅消耗微安电流。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

    我见  过 SN65HVD234D似乎可以直接替代 MAX3051ESA+,对吗?

                                   令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒

    是的、这是用于替换 MAX3051ESA+的收发器和封装的正确器件型号。

    此致、