This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:VDDIO 域中的引脚

Guru**** 2943190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/943379/dp83822i-pins-in-vddio-domain

器件型号:DP83822I

大家好、

您能告诉我哪些引脚位于 VDDIO 域吗?

我将为 VDD=1.8V 供电、但某些引脚需要与3.3V 接口通信。

因此、我需要确定使用电平转换器的引脚。

数据表中的表1中是否列出了 VDDIO 域中的所有 IO 引脚?

此致、

Itoh   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊托-圣、您好!

    正确、表1列出了 VDDIO 域中的 IO 引脚。 然而、并不总是需要一个到 VDDIO 的上拉电阻。 例如、MDC 不应上拉至 VDDIO。 如需更多信息、请查看引脚功能表。

    此外、自举引脚不需要上拉至 VDDIO。 VDDIO 的上拉电阻的使用将取决于设计首选的自举设置。 请查看第8.5节、了解有关自举设置的更多信息。

    您还可以在此处查看 EVM 原理图:  

    我希望这对您有所帮助!

    谢谢、

    Nikhil